欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

水质、水分测量仪的种类与优点

  • 2023.02.27 15:07:13
  • 米思米
  • 756

 水分测量仪

用于测量木材、砂浆、纸张等的水分含量。

直流电阻式

水质、水分测量仪的种类与优点

探头
这是与利用电子测量仪测量的场所相接触的电极。

水质、水分测量仪的种类与优点

优点

·         电子水分测量仪是利用电阻来测量物质中所含有的水分。

·         物质有其固有的电阻值。

水质、水分测量仪的种类与优点

按目的区分水分测量仪的种类

· 直流式水分测量仪(电阻式)
  ·
高频式水分测量仪(深部测量)
   在不造成损伤的情况下测量深处。
  · 红外线水分测量仪
   可从种类繁多的机型中选出最适合所需用途的型号,且具有不受测量对象内部结构影响的高稳定性。(采样测量)
   蒸发水分并对其称重,以进行准确测量。
   主要用于食品相关领域。

水质、水分测量仪的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认测量材质(木、砂浆、纸)。
  · 请确认测量范围(水分%)。

 折光仪

这是利用光的折射测量溶液浓度的仪器。
将1~2滴样品滴到棱镜表面并通过目镜观察。
可用于各种液体的浓度管理。

水质、水分测量仪的种类与优点

· 浓度计…拉面汤、炖菜、酱汁等中,除了糖分以外,还含有盐、酸、萃取物等固形物,这一仪器可用于测量100g溶液中含有多少g这些物质。
· 糖度计…橘子和苹果等果汁、果酱、蜂蜜等大部分都仅有糖分溶解在其中,所以可用于测量每100g中含有多少克糖分。

优点

·         将光的折射现象应用于浓度、糖度的检测原理,从而完成测量。

各种样品的折射率与Brix的关系

请用作为折光仪选型的参考。

水质、水分测量仪的种类与优点

 

小知识  什么是Brix

Brix(白利糖度)主要用于酿酒、制糖、果实工业等食品工业中,这是利用糖度来度量蔗糖(也就是砂糖)、果糖、转化糖、葡萄糖等各种糖含量的物理量。但是需要注意的是,在含有除蔗糖以外的固形成分的溶液中,尽管Brix值可以作为衡量固形物成分浓度的指标,但由于蔗糖以外的糖类成分和非糖类成分(例如食盐)也有折光作用,所以并不能直接用作为糖含量(重量比)的参考值。果汁中的可溶性固形物成分中,果糖和葡萄糖含量很高,与实际的糖类总重量不同,因此为了了解糖类重量,必须进行换算。

要点如下!

· 请确认要测量浓度的对象物质。

 电导率计

用于纯水/锅炉水管理、河流和湖泊的水质检查,测量导电的难易程度。

手持型

水质、水分测量仪的种类与优点

紧凑型

水质、水分测量仪的种类与优点

 

优点

·         用于纯水管理、杂质检查、酸雨等环境测量、化学溶液浓度检查、土壤测量等用途。

小知识  关于电导率

电导率是电流流动难易程度的指标。单位为S/m(西门子每米)。如果一种物质溶解在液体中能导电,则该液体称为电解质溶液,溶解的物质称为电解质。在溶液中输送电荷的粒子称为离子。在水中,离子携带电荷。水中的离子越多,则能够输送的电荷越多,因此电导率也就越大。

用途

用于水质管理。

电导率测量对于河流、湖泊、地下水、排水的水质管理至关重要。

用于酸雨测量。

测量酸雨时,建议先测量电导率,确认雨水污染后再测量pH值。

用于EC测量。

EC(土壤电导率)测量对于了解土壤质量至关重要。

用于盐浓度测量。

这一设备也是检查安装在小型船舶、巡逻船上的海水淡化设备的理想选择。

印刷润版液

对于印刷润版液来说,即使是轻微的浓度变化也会导致电导率发生较大变化,因此非常适合使用本设备进行正确稀释浓度的维持管理。

单位速查表

· 旧单位与SI单位的关系

水质、水分测量仪的种类与优点

· 单位速查表

旧单位

SI单位

μS/cm

mS/cm

S/cm

μS/m

mS/m

S/m

0.01

0.0000

0.00000001

1

0.001

0.000001

0.1

0.0001

0.0000001

10

0.01

0.00001

1

0.001

0.000001

100

0.1

0.0001

10

0.01

0.00001

1000

1

0.001

100

0.1

0.0001

10000

10

0.01

1000

1

0.001

100000

100

0.1

10000

10

0.01

1000000

1000

1

100000

100

0.1

10000000

10000

10

1000000

1000

1

100000000

100000

100

10000000

10000

10

1000000000

1000000

1000

*速查表的使用方法*
例如,将100mS/m的单位换算为“mS/cm”时,只需横向滑动,即可查出换算为1mS/cm。
例如,将5000mS/m的单位换算为“S/cm”时,只需横向滑动,即可查出换算为0.05S/cm。
同样,550μS/cm换算为55mS/m。

要点如下!

· 探头(测量部位)有若干种。请选择与电导率测量范围相符的探头。
  · 选型时,请根据使用环境(温度等)相应确认测量仪器的功能性。

 pH测量仪(紧凑型)

这是用于测量水溶液性质(酸性、碱性)的测量仪器。

水质、水分测量仪的种类与优点

优点

·         pH测量对于阐明物质的化学性质以及管理化学反应来说是不可或缺的。可广泛应用于各种领域。

什么是pH

这是用于表现水溶液性质(酸性、碱性)程度的单位。pH7为中性,越接近pH0则表示酸性越强,约接近pH14则表示碱性越强。

水质、水分测量仪的种类与优点

 pH测量仪(手持型)

水质、水分测量仪的种类与优点

优点

·         还有便携式型号,可用于废水及河流等的水质检查,以及在各种场景下测量pH值。

可在各种领域进行pH值测量。

纤维、染色

用于纤维的汗渍耐久性测试和染色过程管理。

化学

用于半导体、合成树脂、化肥等的过程管理。

金属、矿业

用于原矿石金属精炼所需电解液的pH值调整。

电气、电化学

用于电镀、金属表面处理的精加工工序等。

医药、化妆品

用于生产过程中的化学反应调整、无菌检查等质量管理。

食品、酿造

用于口味及安全性相关检查。用于酿造食品的发酵管理。

上下水道

用于净水厂的过滤过程、污水处理厂的水处理过程以及排放时的水质管理。

医疗机构

用于试剂的pH值测量、龋齿的pH值、血液、胃液、尿液等体液的诊断测量。

污染相关

用于公共机构的水质标准测量,以检查工厂废水的水质污染情况。

印刷

用于调整影响油墨干燥状态和印刷品色调的润版液的pH值。

要点如下!

· 请确认测量项目。
   (有些产品不仅可以测量pH值,还可以测量ORP(氧化还原电位))
  · 请确认测量样品是什么。
   (根据样品不同,可能会导致电极寿命缩短或损坏。)

 余氯测量仪

这是用于自来水、水箱、游泳池等的余氯浓度测量仪。

水质、水分测量仪的种类与优点

优点

·         用于测量自来水、水箱、游泳池、烹饪水、浴场中的余氯浓度。

测量前必须进行校准。
校准……指让设备在测量前记住基准值的操作。

     用样本水冲洗试样管2次以上。

     向试样管中填充样本水,直至达到标准线。

     将DPD分包试剂加入试样管中。

水质、水分测量仪的种类与优点

水质、水分测量仪的种类与优点

 

水质、水分测量仪的种类与优点

     轻轻震荡试样管,让试剂溶解。

     将试样管插入试样管插入口。

关闭遮光盖,按下测量按钮。

水质、水分测量仪的种类与优点

 

水质、水分测量仪的种类与优点

 

水质、水分测量仪的种类与优点

 

也可测量温泉水。
 
含钙、镁等成分,利用常规试剂无法测量的样品也可进行测量。
  (专用试剂:另售)

水质、水分测量仪的种类与优点

 

试样水条件

0~45、pH3~11、浊度2以下(希望无色透明)的水。
所含有的任何浓度的二氧化氯、臭氧、溴、碘都会干扰测量。如果含有铁、锰等金属离子,也有可能会干扰测量。
· 如下所示水质(成分)的试样无法测量。
 含有酒精、溶剂、海水、油的试样。

 

要点如下!

· 请确认测量样本是否在测量范围内(0.00~2.00mg/L)。
  · 请确认测量样本是否是可测量的物品。(参考上述试样水条件)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities